结果:找到"QSFP28光收发模块 100G光模块 易飞扬",相关内容1000条
- 100GQSFP28SR4光模块怎么样?好不好?-易飞扬Gigalight
- 随着光通信行业的快速发展,用户需求的增大,早期低速率的光模块已经慢慢不能满用户的传输需求。在这样的情况之下,100G光模块市场成为了市场的焦点。100G光模块在这几年来凭借高速率和高性价而成为市场的霸主。而在本文中,易飞扬通信给大家介绍的是100GQSFP28SR4光模块。这是一款怎样的光模块?100GQSFP28SR4光模块怎么样?好不好?一、100G光模块的介绍100G光模块是为了适应网络市场由10G逐渐向40G、100G发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。二、100G光模块的技术发展与2.5G、10G或40G波分传输系统相比,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 SR4光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-17 14:38:00
- 100G-LR4OTU410kmQSFP28光收发模块怎么样?有哪些优缺点?
- 互联数据、数据中心的高速发展,100G光模块也应运而生。100G光模块因有着较大的传输数据速率和兼容性,一致成为了众多厂商、用户的喜爱。今天,小编给大家介绍的就是一款100G光模块。100G-LR4OTU410kmQSFP28光收发模块怎么样?有哪些优缺点?LR4是什么意思?LR4的‘4’是代表4路的意思,即4路不同的CWDM波长,LR4是4路10km光模块。封装类型100G-LR4OTU410kmQSFP28光收发模块采用的封装类型为QSFP28.100G有多种封装形式,包括CFP/CFP2/CFP4,CXP和QSFP28。在这些不同的100G封装形式中,QSFP28光模块因其具有端口密度...
- 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP28光收发模块 100G光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-12 14:17:00
- 推荐:100GQSFP28光模块产品数据连接解决方案
- 数据通信的传输从前几年的40G发展到了现在的100G、200G甚至400G,光模块的封装也从之前的GBIC发展到今天的QSFP28光模块,可以说100GQSFP28光模块是这一大数据时代的产物。并且根据权威机构统计,到2018年,全球将会有38%的服务供应商部署100G网络,这意味着100G时代已经到来。市面上光模块的产品有很多,而100GQSFP28家族产品中,包括:100GQSFP28光模块,100GQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28DAC高速线缆。100GQSFP28光模块诞生100GQSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100GQSFP28光模块已...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-09 14:28:00
- 100GCFP光模块有哪些?详解CFP光模块全系列产品
- 100G光模块的封装有多种,从2000年开始到现今,光模块封装类型得到了快速发展,主要的封装类型有:GBIC、SFP、XENPAK、SNAP12、X2、XFP、SFP+、QSFP/QSFP+、CFP、CXP。随着数据中心、互联网的高速发展,光模块封装封装方式也随着更新迭代,有些光模块因已经不能满足现在的数据传输因此被淘汰,有些光模块随着数据数据中心、互联网提速而发生升级改版,例如:100GCFP光模块。100GCFP光模块有哪些?CFP光模块全系列产品又有哪些?下面我们继续探讨。目前,100GCFP系列光模块主要有三种不同大小的封装:CFP、CFP2和CFP4,如下图所示,CFP光模块的尺寸...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G CFP光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-27 15:46:00
- 【产品评测】100GQSFP28CWDM4光模块怎么样?好不好?
- 100G数据传输速率是在各大厂商和用户的需求之下发展起来的。而QSFP28光模块封装更是光模块封装的进步表现。100GQSFP28CWDM4光模块怎么样?好不好?下面易飞扬通信就给大家讲述一下。【光模块封装】100GQSFP28CWDM4光模块采用的光模块封装是QSFP28,它是一种可用来支持100G传输的光模块,为目前超大型数据中心不断增加传输速率的需求提供了理想解决方案,QSFP28光模块的封装大小比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度。【数字诊断功能】100GQSFP28CWDM4光模块内置数字诊断功能,可以有效监测光模块发射光功率、接收光功率、温...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 QSFP28光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-08 15:29:00
- 关于100G光模块,你需要了解这些光模块知识
- 近些年来,用户需求和数据中心的发展,低速率已经慢慢不能满足日常的数据传输需求。光模块的数据传输从10G、25G、40G等提速到现在的100G、200G甚至400G,由于光学行业以“100G网络部署”为中心进行发展,100G光模块在数据中心市场上得以快速发展。今天,易飞扬通信就给大家全面介绍100G光模块知识。什么是100G光模块?100G光收发模块是为了适应网络市场由10G逐渐向40G、100G发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。100G光模块封装有哪些?100G光模块根据封装方式的不同,可以分为CFP/CFP2/CFP4光模块和Q...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 光模块知识 易飞扬光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-02 15:06:00
- 100G光模块专题:100G光模块概述、优点和应用
- 用户对数据传输需求的增长,意味着光通讯供应商不能只停留在25G、40G这些数据传输阶段。近两年来,由于光学行业以“100G网络部署”为中心进行发展,100G光模块在数据中心市场上得以快速发展。100G光模块甚至成为这个时代某一个阶段的潮流。今天我们就来谈谈100G光模块这一大数据时代的产物。市面上,光模块的封装有很多种,但是,100G光模块是封装为CFP/CFP2/CFP4/QSFP28的光模块,并且传输速率为100G的光模块。下面,易飞扬通信为大家详细介绍一下100G光模块概述、优点和应用。100G光模块的技术发展100G光模块的技术方案最早要追溯到2010年,IEEE802.3ba项目组...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 易飞扬光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-30 14:27:00
- 详细介绍:100GQSFP28光模块性能参数
- 光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势;那么,针对供应商而言,要想保持优先的竞争力,就必须不断调整光模块的封装、不断提升光模块的传输速率。那么,在这样的情况之前,就诞生了一个光模块的发展历程。光模块的封装有多种,有早期的1*9、GBIC;到现在比较流行的CFP、QSFP28等光模块封装。光模块的速率也155M、622M、1.25G、2.5G、4.25G、10G、40G发展到现在的100G、200G甚至400G光模块了。今天,小编给大家分享的是100GQSFP28光模块。100GQSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100GQSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-08 14:36:00
- 解密100GQSFP28光模块种类、解决方案
- 过去几年,40G网络十分盛行,现在据权威机构统计,到2018年,全球将会有38%的服务供应商部署100G网络,这意味着100G光模块就是这一大数据时代的产物。而100GQSFP28光模块更是受到各大供应商的喜爱。下面,易飞扬通信为大家详细介绍一下100GQSFP28光模块种类和解决方案等。100GQSFP28光模块是什么顾名思义,100GQSFP28光模块就是传输数据为100G、封装形式为QSFP28的光模块。更加详细来说,100GQSFP28光模块是一个4通道全双工光模块,传输数据速率每通道最高可达26Gbps,主要应用于10G互联光网络。100GQSFP28光模块结构光模块发射部分是:输...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 QSFP28光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-27 14:46:00
- 介绍:100G-PSM4QSFP28光模块标准、原理是什么?
- 随着网络宽带的增长,10G、25G、56G等速率的传输已经慢慢不能满足通信数据的传输要求。在这样的情况之前,厂商、用户都需要一种更高速率的数据传输。那么,100G光模块的传输速率成为了必然的解决方案。但是,速率的提升,也意味着成本也会随着相对应提升,那么,有没有哪一种光模块的数据传输速率达到了100G,而成本也相对较低的呢。今天小编给大家介绍一款解决方案-100G-PSM4QSFP28光模块。什么是100GPSM4(标准)?100GbpsPMS4标准由MSA组制定。该标准定义了一个低成本的解决方案来实现长距离数据中心间的互联。随着数据中心规模的进一步增大和光纤传输速率的提高,人们需要一种能够...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 QSFP28光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-22 14:55:00
返回